こんにちは。softmです
以前,タイマーの使い方を教えていただいたものですが,そちらの問題は
解決いたしましたので,新たに質問をさせていただきます。
これまではシリアル通信でデータをパソコンに送信していました。
それを,パソコンではなくSDカードに保存したい(可能であればCSVファイルで)のですが,やり方が全く分かりません。
ちなみにマイクロSDカードスロットDIP化キット(秋月電子:K-05488)を使用して書き込みを行うつもりです。
どなたかわかる方ご教授願います。
使用しているマイコンはRX65N,開発環境はCS+です。
こんにちは。NoMaYです。デモプログラムをダウンロードしてビルドしてみました。(デモプログラムはRX72Mのものしかありませんのでビルドまでです。) 以下、主な手順の画面コピーです。(あーー、ごめんなさい、別スレッドでEtherのことをしていて、e2 studioで画面コピーをとってしまいました。すみません。トホホ、、、)
NoMayさん,こんにちは。
丁寧に1から教えてくださり,本当にありがとうございます。
他の方もありがとうございます。
まずは,デモプログラムの読み込みまでやっていきたいと思います。