こんにちは、リューキィと申します。
皆さんにご指導頂きながら、初のRXマイコンでの開発を行っているのですが、ビルドをするとセクションのエラーが出るようになってしまいました。
開発環境はe2studioです。
イーサネットモジュールのアプリケーションノートを見ているのですが、解決の糸口が見つかりません。
これまではこのエラーは出ず、問題なくビルド出来ていたのですが、r_flash_rx_config.hの『FLASH_CFG_DATA_FLASH_BGO』と『FLASH_CFG_CODE_FLASH_BGO』に1を立ててから出るようになりました。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。これは設定を変えたことでその部分のRAM使用量が増えて、0x10000番地に配置したものと重なり始めたことによるものだと思います。ですので、セクション設定で0x10000番地としているのを0x20000番地ぐらいにすれば良いかと思います。将来また重なってしまったら、もっと上にすれば良いです。ただ、RX65N Envision Kitに搭載のRX65NはRAMが2箇所に分かれていて0番地側のRAMは256KBですので、そこを超えてRAMの無い場所に配置してしまわないよう注意が必要です。
NoMaYさん、こんにちは。リューキィです。
いつもいつも本当にありがとうございます。ご教授頂いた方法で上記のエラーが解除されました!!