こんにちは、リューキィと申します。
皆様のご指導のおかげ様で、少しずつですが開発が進んで参りました。
しかし、これまでは問題なかったのですが、突然デバッグで基板に書き込みをしようとしたところ、接続が出来なくなってしまいました。
過去の質問も見てみたのですが、抵抗を交換したりと基板毎で違うような感じだったので、自分だけでは解決できそうにない感じです。
こちらの使用基板はRX65N Envision Kit です。以下に表示されたエラーの画面をアップしております。
お解り頂ける方、どうかご教授ください。
よろしくお願い致します。
ちなみに、デバッグボタンを押す前は基盤のLEDは点滅ですが、押してerrorが出た後は点灯しっぱなしになっています。
すみません。自己解決出来ました。デバッグのconnection settingのホットプラグがいつの間にか「はい」になっていました。
> いつの間にか「はい」になっていました今回の現象とは関係ないかもしれませんが、Windowsのドロップダウンリストなどはフォーカスが丁度当たっている時にマウスホイールを回すと選択肢が変わってしまいます。もしホイールを使う習慣がある場合は気を付けた方が良いです。
ほやさん こんにちは、リューキィです。
恐らく、ノートPCのタッチパッドとマウスが同時に動いてしまうことがあるので、その辺をごちゃごちゃしてる時にフォーカスが当たってしまったのかもしれません。
ご指導ありがとうございます!以後気を付けます。