皆様,
G13(CCRL)にてチョコさんのIICサンプルプログラムのMD_STATUS put_data_IIC00( uint8_t s_addr, uint8_t buffer1, uint8_t buffer2)を修正し,以下のプログラムを作成しました.
これはEEPROMのByte Writeを行うためのものです.これを5msのインターバルをおいて連続的に書き込むと,非常に不安定で正常に書き込めないことが多発しています.buffer1, buffer2 がEEPROMのアドレス,buffer3がデータです.ストップコンデイション云々の問題でしょうか?
ご指導お願いします.
=======
MD_STATUS put_3byte_IIC00( uint8_t s_addr, uint8_t buffer1, uint8_t buffer2, uint8_t buffer3){ MD_STATUS status; //uint8_t work1, work2; //work1 = (uint8_t) ((buffer2 >>8) & 0x00FF); //work2 = (uint8_t) (buffer2 & 0x00FF); g_write_data[0] = buffer1; /* set data1 */ g_write_data[1] = buffer2; /* set data2 */ g_write_data[2] = buffer3; /* set data3 */ /*-------------------------------------- start transmission --------------------------------------*/ status = R_IIC00_Master_Send(s_addr, (uint8_t *__near)g_write_data, 3); if( IIC_SUCCESS == status ) /* check start successfully */ { /*-------------------------------------- transmit start and wait for transmission end --------------------------------------*/ do { /* wait for transmission end */ status = R_IIC00_check_comstate(); /* get IIC status */ }while( IIC_USING == ( status & IIC_STS_MASK ) ); /* release IIC bus */ R_IIC00_StopCondition(); /* issue stop condition */ } else { /* do nothing */ } return (status); }
(追加)
順番は関係ないようです.EEPROMのアドレスの値に関係するようです.見てみます.
(追加) アドレスも関係ないようです.
チョコさま
毎回お世話になります.
replyが当方にメールされていなかったようで返答が遅れました.
EEPROMは,24FC64でしたが,deviceが悪いと思い,これを現在は24C256に交換しました.
コードは以下のとおりです.
1アドレスに1バイト書き込み,1バイト読むというコードに変更しました.
以前intを書き込むプログラムは,アドレス指定に配列を使っていました.これが悪かったようで,下のコードでは,uint8_tを使用しいます.
このプログラムでは,書き込み及び読み込みは一応動作します.一応というのは,次のような現象があります.
E1エミュレータを使用していますが,例えばアドレスは同じにして,書き込むデータを変更して[F6] build and downloadし実行してもデータは変更されません.Disconnect from Debugger [Shift F6]を行い,再度[F6]を行うと正しく書き込みができます.
EEPROMの問題か,あるいはプログラムの問題なのか分かりません.ご指導お願いします.
void write_data_byte(uint8_t i2c_adr, uint16_t rom_adr, uint8_t data){ uint8_t adr_high, adr_low; adr_high = (uint8_t) (rom_adr >> 8 ); adr_low = (uint8_t) (rom_adr & 0xFF); put_3byte_IIC00(i2c_adr, adr_high, adr_low, data); wait_10ms(); }uint8_t read_data_byte(uint8_t i2c_adr, uint16_t rom_adr){ uint8_t adr_high, adr_low, data; adr_high = (uint8_t) (rom_adr >> 8 ); adr_low = (uint8_t) (rom_adr & 0xFF); put_data_IIC00(i2c_adr, adr_high, adr_low); read_byte_IIC00(i2c_adr, &data); return data;}MD_STATUS put_3byte_IIC00( uint8_t s_addr, uint8_t buffer1, uint8_t buffer2, uint8_t buffer3){ MD_STATUS status; //uint8_t work1, work2; //work1 = (uint8_t) ((buffer2 >>8) & 0x00FF); //work2 = (uint8_t) (buffer2 & 0x00FF); g_write_data[0] = buffer1; /* set data1 */ g_write_data[1] = buffer2; /* set data2 */ g_write_data[2] = buffer3; /* set data3 */ /*-------------------------------------- start transmission --------------------------------------*/ status = R_IIC00_Master_Send(s_addr, (uint8_t *__near)g_write_data, 3); if( IIC_SUCCESS == status ) /* check start successfully */ { /*-------------------------------------- transmit start and wait for transmission end --------------------------------------*/ do { /* wait for transmission end */ status = R_IIC00_check_comstate(); /* get IIC status */ }while( IIC_USING == ( status & IIC_STS_MASK ) ); /* release IIC bus */ R_IIC00_StopCondition(); /* issue stop condition */ } else { /* do nothing */ } return (status); }MD_STATUS put_data_IIC00( uint8_t s_addr, uint8_t buffer1, uint8_t buffer2){ MD_STATUS status; g_write_data[0] = buffer1; /* set data1 */ g_write_data[1] = buffer2; /* set data2 */ /*-------------------------------------- start transmission --------------------------------------*/ status = R_IIC00_Master_Send(s_addr, (uint8_t *__near)g_write_data, 2); if( IIC_SUCCESS == status ) /* check start successfully */ { /*-------------------------------------- transmit start and wait for transmission end --------------------------------------*/ do { /* wait for transmission end */ status = R_IIC00_check_comstate(); /* get IIC status */ }while( IIC_USING == ( status & IIC_STS_MASK ) ); /* release IIC bus */ R_IIC00_StopCondition(); /* issue stop condition */ } else { /* do nothing */ } return (status); }MD_STATUS read_byte_IIC00( uint8_t s_addr, uint8_t *const buffer1 ){ MD_STATUS status; //g_write_data[0] = buffer2; /* set register address *//*-------------------------------------- transmit register address--------------------------------------*/ //status = R_IIC00_Master_Send(s_addr, (uint8_t *__near)g_write_data, 1); //if( IIC_SUCCESS == status ) /* check start successfully */ //{/*-------------------------------------- wait for transmission end--------------------------------------*/ //do //{ //status = R_IIC00_check_comstate(); /* get IIC status */ //}while( IIC_USING == ( status & IIC_STS_MASK ) );/*-------------------------------------- transmission end--------------------------------------*/ //if ( IIC_SUCCESS == status ) /* check result */ //{/*-------------------------------------- start IIC receiving--------------------------------------*/ status = R_IIC00_Master_Receive(s_addr, (uint8_t * __near)buffer1, 1); if( status == 0) /* check start successfully */ {/*-------------------------------------- wait for receive end--------------------------------------*/ do { status = R_IIC00_check_comstate(); }while( IIC_USING == ( status & IIC_STS_MASK ) ); } else { /* do nothing */ } //} //else //{ /* do nothing */ //} //} R_IIC00_StopCondition(); /* issue stop condition */ return (status);}
(追加) 読み込みも[Shift F6],そして[F6]をしないと正しく読み込みできません.
画像を添付します.lcd_sii_goto1, lcd_sii_puts1はデバッグのための液晶ディスプレイ表示です.
チョコ様
書き込みは正常のようです.読み込みが問題です.
同じアドレスの読み込みを添付画面の「run the program after the cpu reset」ボタンをクリックすと指定していないアドレスのデータが読み込まれますが,もう一度このボタンを押すと正しく読み込みます.
読み込みには,
put_data_IIC00(i2c_adr, adr_high, adr_low); read_byte_IIC00(i2c_adr, &data);
の関数を使用していますが,アドレスを指定するput_data_IIC00が動作不安定です.あらためて,EEPROMのrandom readを見ると,STOPが最後に出ていますが,put_data_IIC00はStop conditionを出しています.read_byte_IIC00もStop conditionを出しています.
画面添付が不足していました.「run the program after the cpu reset」ボタンです.
read_byte_IIC00を次のように変更しましたが,状況は同じです.
チョコです。
「かふぇルネのIICサンプルプログラム」とはどれのことでしょうか。いくつもプログラムが存在し、簡易IICのライブラリはステータス関係を何回か変更しているので、そこらを確定しないと先に進められません。
「IIC通信のマスタ側(RL78/G13の簡易IIC版)改 2C」のことであれば、制御対象はスレーブのRL78に準備されたRAMを対象にしているので、シリアルEEPROMとは異なります。また、構造と関数名がかなり変わっていたり、関数の引数がポインタだったり、実体渡しだったりして混乱しまっているので、プロジェクト全体の情報がないとコメントできません。す。
RL78/G13の簡易IICを使用したアプリケーションノートがあるので、そちらを参照される方がいいような気がします。
renesasのトップページで"r01an2828"で険悪すると見つかります。このアプリケーションノートのサンプルコードは何種類のEEPROMに対応しているようです。
以上
ご指導ありがとうございます.
調べたら私が使用しているものは,version 1.10です.別なスレッドでCCRL2CがUpされていますが,EEPROM対応ではないとのこと了解いたしました.なお,速度は400KbpsでPullupは,SDA,SCLとも4.2Kohmです(5V).
r01an2828を調べてみます.
r01an2828は初心者のレベルを超えていると思います.IICのような一般的なプロトコルを使うにはあまりにもH/Wレベルにより過ぎていると思います.EEPROMが動作するようなIICのAPIのようなものはないでしょうか?
CCRL2CのAPIはEEPROMに使用できないでしょうか?
先ほどリプライしたように、原因はEEPROM側にあるので、EEPROMへのアクセスに制限を付けるのが一番です。
256kビットのEEPROMに限定して、書き込みアドレスを16バイトごとの先頭にして、書き込むデータ数を16バイト以下に制限すれば、比較的簡単にできると思います。
部品箱にに24FC256と24LC256があったので、少し時間をもらえれば、確認はできるかと思います。