E0520079: 型指定子がありません。とE0520141: 名前なしでプロトタイプ宣言された引数は関数定義がある場合には 許されていません。のエラーが出ております。

こんにちは。

よこです。

戻り値double型の関数を宣言をした際に”E0520079: 型指定子がありません。"と"E0520141: 名前なしでプロトタイプ宣言された引数は関数定義がある”というエラーが発生しました。

double型はe2studioで使えると思っておりましたが、なぜこのエラーが出ているのかわからない状況です。

解決の助言をいただけますと幸いです。

使用している環境は以下のとおりです。

IDE: Renesas e² studio

Version: 2022-04 (22.4.0)
Build Id: R20220331-2313

Compiler: CC-RL 

Version: v1.11.00

Parents
  • C99ライブラリのround関数と定義が被っているからでは。(C90だと(round関数がないので)エラーは出ません)
    ライブラリのround関数を使うか、自前なら別名の関数を作れば怒られないと思います。

Reply
  • C99ライブラリのround関数と定義が被っているからでは。(C90だと(round関数がないので)エラーは出ません)
    ライブラリのround関数を使うか、自前なら別名の関数を作れば怒られないと思います。

Children