RX65N Envision Kit で開発をしています。
タッチパネル上から数字を入力し、それを記憶させたいのですがArduinoで言うEEPROMの様な記憶領域に電源OFF後も
残す方法が見つけられません。開発環境がGCCの為かr_vee_rxも表示されないのですが、どなたか良い策をお持ちでないでしょうか?
質問がアバウト過ぎてすみません。
ご教授、何卒よろしくお願い致します。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。そのFITモジュールの存在は知らなかったのですが(もっとも全てのFITモジュールの内容を暗記しているわけでは無いですけれども)、その目的であれば、以下のスレッドのr_datfrx_rxモジュールが使えると思います。フラッシュメモリデータ管理モジュールFITcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/7727/fit[追記]すみません、こちらの方も、まだ、最新のRX Driver Package V1.36でもGCC対応されていませんね。対応予定などをルネサスさんに問い合わせてみてはどうでしょう?書き換え回数が極端に多くなければ、上記のようなモジュールを使わなくても良いですが、ひょっとして、コードフラッシュとデータフラッシュの違いで、特にフラッシュメモリの書き換え回数の制限の違いとか、そういった知識もお持ちでは無いような気もしますけれども、そのあたりはどうでしょうか?アプリケーションノート RXファミリ RX Driver Package Ver.1.36R01AN6515JJ0136 Rev.1.36 Pages 12 Jul.26.22www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-rx-driver-package-ver136
NoMaYさん、こんにちは。リューキィです。
すみません。別の急務な作業に手を取られてログイン出来ていませんでした。
ちなみに、r_flash_rxやr_flash_spiといったモジュールはあるのですが、これらでも対応可能でしょうか?