こんにちわ!M1号と申します。
「コンピュータはなぜ動くのか」に載っているZ80マイコン回路を作ってみたいです。
https://xtech.nikkei.com/it/article/Watcher/20070515/271113/
こちらのマイコン回路です部品が高いので、秋月にあるものに変更してなるべく安く動かしたいです趣味の楽しみで作る物です。
クリスタルオシレーターですが、TCO-711A8MHzのもの(いいものだと思います)が100円で売っているのでこれを1/2分周して4MHzでZ80を動かしたいです。
初心者でよくわからないのですが、本来は4MHzのクリスタルオシレーターを使うのが楽だと思いますが、若松通商だと#30020010 KHC5500ATW KDK 長方形 748円もします。
今、昔購入した「だれにでもわかるディジタル回路」の発振回路の所を見ていますがクリスタルオシレーターの中身はこういう事をしているのかと思っていて1/2分周したものを使ってもいいのではないかと思います。こういうことをしても動くものができるでしょうか?
それから、バス周りで74367を4つと7404を2つつかいますが、地元のショップで74LSでも多分動くと言われて74LSにするとこちらも大分安くなります。本をよく読んでみようと思いますがゆっくり取り組んでいるとチップの値段があがってしまいそうです。若松では、ちょっと前まではZ80は200円でした今は倍になってしまいました。74LSは無印の改良型だと思うのですがこちらにしても動くのではないかと思いますがどうなのでしょうか?
一人で勉強しているので、教えていただけるとありがたいですよろしくお願いします。
M1号さん、こんにちは。NoMaYです。あと、作ってみたけれど動かなかった場合のデバッグ手段として、16chぐらいのロジアナを調達するぐらいは想定しておいた方が良さそうに思います。既に持っていれば良いのですが、持っていなければ、持っている友人にゴマをすっておくぐらいの段取りは念の為にしておいても良いように思います。ひょっとすると、テスターでの導通状態確認/接続先確認だけのデバッグでは、ちょっとしんどいかもなぁ、と思ったのでした、、、
こんにちは、NoMYさん。返信ありがとうございます。
少し前に、トランジスタ技術2005年4月号のR8Cの付録マイコン基板を動かしたのですがはじめてテスターで導通チェックと電圧の確認をしました。なんとか動くようにしましたがなかなか一発で動かすのは難しいです。こちらのフォーラムにブログのリンクを貼り付けておいたのでよかったら見て下さい。https://community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/other_products/r8ctiny/f/forum14/9837/2005-4
ADALM2000一応これを持っています、まだうまく使えないのですがテスターだけよりは少しいいかもしれません。コンピュータは一人で楽しんでいるのですが、知人を見付けておくことも大切なのかなと思いました。
それと、Z80の周辺回路を作るのはあきらめてZ80丸見えコンピュータ学習のようにArduinoやEMUZ80のようにPICなどでエミュレートしてしまうのもいいのかと思います。