Kim です。
UART でインターフェースする Wi-Fi モジュール SX-ULPGN 用のドライバを、On-MCU で実装するSSP Pack ファイルを作りたいのですが、方法がわからず困っています。
これまでの調査で、下記の情報は一応参照しました。
■SX-ULPGNQuick Start Guide:Renesas Synergywww.renesas.com/.../sx-ulpgn-quick-start-guide
■Renesas Synergy プラットフォームWi-Fi 移植ガイドwww.renesas.com/.../wi-fi-porting-guide-application-project
しかし、SX-ULPGN の AT コマンドの解説を読む限り、On-MCU を実現するコードが思い付かないでいます。
On-Module (= On-Chip) に限定されているのでしょうか。
ターゲットは S7G2 です。
どなたかご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Kimさん、フォーラム管理人です。本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのルネサス技術問合せ窓口へ問合せてみてください。よろしくお願いします。URL: ja-support.renesas.com/dashboard