突如、出現したRenesas Synergyに関する書き込みはこちらへどうぞ。
英語のままで、ルネサス・シナジーじゃないんですねー。
そのうち「シナジる」なんて言葉が流行ったりして :-P
〽シナジる? シナジない? どっちなの~?
元ネタがわかる人はオッサン(かジジイ)
へ~
これってBIOSROMでも載せてあるんでしょうか?
まさかROM化したOS?mbed方式?コードの自動生成方式・・・ってことは無いか(笑)
Renesas Synergy シナジー
OSの部分は何かの媒体になるんでしょう
Windowsがその方式で成功しているので、似たようなものにしようとしているのでは
OSの部分をメーカーが保証してくれるならありがたいですが
PCと違ってハードウェアが多様ですから
たぶん苦労するとは思われますが
一番のあれはライセンス料
IoT機器の開発容易化と高付加価値化を提供 - ルネサス、新MCU「Synergyシリーズ」を用いた開発プラットフォームを発表
マイナビニュース6月16日(火)14時39分
http://news.biglobe.ne.jp/it/0616/mnn_150616_1693872616.html
に拠ると OS は ThreadX てのらしいですね。
そうそうCortex-Mこれを聞くと、高度にGUI化した、オブジェクト指向を思い出します、Cバリバリのプログラマ等の評判はあまり良くない?
>マイナビニュース6月16日(火)14時39分
読ませてもらいました。
どうも自分には縁が無さそうな雰囲気かも。
ハードに近い部分を作ることが多いんで、OSが載っちゃうとOSとの調停などで却って手間が増えそう。例えばWindowsのデバドラを作るときに凄く気を遣わないとならないけど、あんな雰囲気になりそうな予感がしてます。
Fujitaさん
ギブアップ!元ネタわかりません。 中山美穂のどっちにするの。じゃないですよねーorz
山本リンダ 奇跡の歌 です。
ありがとうございます。 深夜番組のネタかなと思っていましたけど、山本リンダの歌でしたか。 YouTubeで聞いたら、ちびまるこちゃんの劇中劇に出てきそうな曲でした^^