Uart通信について

現在Uart通信プログラムを作成しているのですが、Uartの割り込み関数についてわかりません。

configurationのところでUartの設定を行い、Priorityなどの設定はしたのですが....

割り込み時に呼び出される関数の定義などをどこでするのかがわりません。

割り込み要因が決まっているので、すでに用意してあるのかも知れないですが....

初歩的な質問ばかりですみません。

Parents
  • わわいです
    まずは自動生成や出来合いのコードなど使わないで、自分でマニュアルを参照して、割り込みを使用しないで送信、受信するコードを書いてみましょう。
    UARTからどういう風に受信文字を取り込めばいいか、どう送信文字を設定すればいいかを理解しましょう。
    そして、UARTがどういうタイミングで割り込みを生成するかを理解していきます。

    がんばってください。
Reply
  • わわいです
    まずは自動生成や出来合いのコードなど使わないで、自分でマニュアルを参照して、割り込みを使用しないで送信、受信するコードを書いてみましょう。
    UARTからどういう風に受信文字を取り込めばいいか、どう送信文字を設定すればいいかを理解しましょう。
    そして、UARTがどういうタイミングで割り込みを生成するかを理解していきます。

    がんばってください。
Children
  • >わわいさん

    ありがとうございます。
    そうですねまず、自分の力で一から作り出してみてから、
    いろんなツールを使ったほうがいいですよね!

    まず、UART通信についてお勉強してみます。
  • わわいさん、こんにちは。(nickさん、こんにちは。NoMaYと申します。すみません、少し脱線しますが気になさらないで下さい。)

    先日のRenesas Synergyのスレッドでは意見が対立したのですが、Renesas Synergyのユーザさんでもそう思うものなのですね。ここは、素直に先日の私の発言をお詫びします。

    nickさんwrote: said:
    >わわいさん

    ありがとうございます。
    そうですねまず、自分の力で一から作り出してみてから、
    いろんなツールを使ったほうがいいですよね!

    まず、UART通信についてお勉強してみます。 [引用終]
  • わわいです
    ここでの質疑応答はクローズの状況のようなので返答しておきます
    >先日のRenesas Synergyのスレッドでは意見が対立したのですが、
    私の書き込みはあくまで私の意見です。それに対して他の人がそれと違う意見を持つというのは当然のことだと思ってます
    技術的に間違っている、ということであれば訂正や修正のツッコミはどしどし入れてもらって当然ですが(と言うより入れてもらわないと困るw)、
    考え方の違いや思想、アドバイスの方法などは、各人いろんな意見の併記でいいんじゃないかと思ってます。
    そこらへん、どの意見を選ぶかは、質問者やはたでみている人々に収受選択してもらえばいいんではないかと思います
    #返答は不要です