E1/E2/E2liteエミュレーターはSynergyに対応予定あります?

E1/E2/E2liteエミュレーターはSynergyに対応予定はありますか?

ちょっと気になって。

Parents
  • Open OCD についてはここ(mbedのサイト)に書いてありますが、mbed向けです。
    developer.mbed.org/.../
  • ほやさん
    OpenOCD自体は自分でコンパイルするもんなんですね。
    使用するハードウェア仕様が分かれば色々追加できそうですけれども
    E1やE2エミュレータ向けはルネサスからのリリース待ちですね。
  • なぜE1とかでSynergyをやりたいかと言うと、
    実は、CPU部分だけを交換できるような構成にして、外部に出すI/F(14ピンコネクタ)を共通で使えないかなーと思った次第です。

  • > OpenOCD自体は自分でコンパイルするもんなんですね。
    これもmbedのサイトに書いてありますが、e2 studio V5.2.0以降だとOpenOCDのプラグインは仕込んだ状態になっているのでOpenOCDはいじる必要ないです。
    ビルドの操作はmbedのWebサイト上に作ったプロジェクトをe2 studioで使う時の話です。
    デバッグできるようなELFファイルであればmbedのプロジェクトじゃなくてもいいんでしょうけれども。
Reply
  • > OpenOCD自体は自分でコンパイルするもんなんですね。
    これもmbedのサイトに書いてありますが、e2 studio V5.2.0以降だとOpenOCDのプラグインは仕込んだ状態になっているのでOpenOCDはいじる必要ないです。
    ビルドの操作はmbedのWebサイト上に作ったプロジェクトをe2 studioで使う時の話です。
    デバッグできるようなELFファイルであればmbedのプロジェクトじゃなくてもいいんでしょうけれども。
Children
No Data