こんにちは。
はじめて投稿します。
SK-S7G2を使い始めたばかりなのですが、
USBXを使用したシリアル通信のソフトを実行すると
BSP_CFG_HANDLE_UNRECOVERABLE_ERRORでプログラムが停止します。
理由が分かる方教えてください。
SANさん
ほやです。
そのエラーに飛ばしている関数や例外ハンドラがあるはずなので、どこから飛んできているかをまず見る必要があると思います。
エラーに落ちる要因が多過ぎるので、もうちょっと絞らないと誰も分からないのではないかと。
それはそうと、この辺の資料はお読みになりましたか? (この後の段階で引っ掛かっているのでしょうか?)
https://ja-jp.knowledgebase.renesas.com/Japanese_Content/Renesas_Synergy™_プラットフォーム/マイクロコントローラ/USBXを使用したシリアル通信の方法
Renesas Synergy USBX driver でぐぐると『Renesas Synergy™ Platform USBX™ CDC ACM (Device)』というドキュメントが出てきてそれを見ると
This USB connection is for a standard CDC/ACM device, which requires a driver file (.ini) to operate. 32-bit and 64-bit versions of these files can be found in the Appendix at the end of this document.
という説明があり、書かれてる通りドキュメントの最後にドライバファイル(.ini)の内容も記載されていますがこれではないですか?