e2 studioおよびGUIXを用いて画面設計を行っており、画面の向きを既存の"横長"から"縦長"に変更したいですが、方法をご教授いただけますと大変助かります。
【行った作業】
①e2 studioでサンプルソフト「GUIX "Hello World" for DK-S7G2 GUI Application」を起動させ、DK-S7G2に画面を映しました。
②開発ボードを用いてデバッグすると、"横長"では画面動作を確認できました。
③GUIXの「Configure」-「Project/Displays」から「rotated orientation」をチェックし、GUIX上で画面を縦長に変更しました。
④GUIXでGenerateした後、e2 studioの"Configuration"を開き、Generateした後、ビルド、デバッグを行いました。
⑤すると、画面が正常に映りませんでした(文字にならない画面は表示されました)。
【開発環境】
開発ボード:DK-S7G2
LCDサイズ: 480pixels, 272 pixels