デバイス変更方法に関して

デバイスの変更方法を教えてください。

開発ボードをSK-S7G2からPK-S5D9に変更する場合、

ConfigurationのBSP Device Selectionで

S7G2 SKからS5D9 PKに変更すると連動して

Componentの設定も変わります。

Generate、ビルド後、実行しようとすると

「"0xfffffffe " に対して使用できるソースがありません」

というエラーが出て実行できません。

その他変更必要な個所を知っている人がいれば教えてください。

 

Parents
  • わわいです
    CPUの設定を変えたからと言って、現在のコードのアドレス割当やコードのナカミまでは変えてくれません。
    ということで、変更後のメモリ割り当てがきちんとコードとあっているか、変更後のCPUのサポート外の関数など使ってないかを調べましょう。

    その手間を惜しむのなら、最初からそのCPUでプロジェクトを新規作成して構築していくことですねー
Reply
  • わわいです
    CPUの設定を変えたからと言って、現在のコードのアドレス割当やコードのナカミまでは変えてくれません。
    ということで、変更後のメモリ割り当てがきちんとコードとあっているか、変更後のCPUのサポート外の関数など使ってないかを調べましょう。

    その手間を惜しむのなら、最初からそのCPUでプロジェクトを新規作成して構築していくことですねー
Children
No Data