RAM/ROM使用率を簡単に把握するテクニック等はありますか?

お世話になっております。Sugachanceです。

 

添付の図のように、SynergyプロジェクトではRAM/ROM使用量の表示をサポートしていない

とのことですが、使用率を把握するには地道に計算して把握するしかないのでしょうか。

なにかうまいやり方を知っている方がおられましたら、教えて頂けますと助かります。

 

以上、よろしくお願いいたします。

Parents
  • わわいです
    リンカの設定でmapファイルを生成させ、それをテキストエディタで見ることにより、どこからどこまでのエリアを使用中か見ることができます
Reply
  • わわいです
    リンカの設定でmapファイルを生成させ、それをテキストエディタで見ることにより、どこからどこまでのエリアを使用中か見ることができます
Children