RAM/ROM使用率を簡単に把握するテクニック等はありますか?

お世話になっております。Sugachanceです。

 

添付の図のように、SynergyプロジェクトではRAM/ROM使用量の表示をサポートしていない

とのことですが、使用率を把握するには地道に計算して把握するしかないのでしょうか。

なにかうまいやり方を知っている方がおられましたら、教えて頂けますと助かります。

 

以上、よろしくお願いいたします。

Parents
  • Sugachanceさん

    ほやです。こんにちは。

    リンカにユーザーオプションとして  --print-memory-usage   を付ければ
    メモリリージョン毎のRAM/ROM使用率を表示してくれるのでは。

    (参考)リンカオプションの解説:https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Options.html

    [追記] 上記オプションは GCCのtoolchain version 4.9.x では無効でした。GCC V5.x/V6.xなら使えると思います。

Reply
  • Sugachanceさん

    ほやです。こんにちは。

    リンカにユーザーオプションとして  --print-memory-usage   を付ければ
    メモリリージョン毎のRAM/ROM使用率を表示してくれるのでは。

    (参考)リンカオプションの解説:https://sourceware.org/binutils/docs/ld/Options.html

    [追記] 上記オプションは GCCのtoolchain version 4.9.x では無効でした。GCC V5.x/V6.xなら使えると思います。

Children