RAM/ROM使用率を簡単に把握するテクニック等はありますか?

お世話になっております。Sugachanceです。

 

添付の図のように、SynergyプロジェクトではRAM/ROM使用量の表示をサポートしていない

とのことですが、使用率を把握するには地道に計算して把握するしかないのでしょうか。

なにかうまいやり方を知っている方がおられましたら、教えて頂けますと助かります。

 

以上、よろしくお願いいたします。

Parents
  • Sugachanceさんは、表示に関してご要望があると思ってます。
    HEWやCS+の合計セクションサイズ表示に対して「未サポート」なのでは、。難易度は高くないのだから、「未サポート」を表示するくらいなら合計セクションサイズ表示機能を入れても良さそうです。
    Mapviewがリリースされたころにグラフィカルに表示してくれると期待したのですが、ほとんどテキストエディタから進展がありません。進展がないのは要望がないからだと思います。
  • kijo様

    なんらかの理由でグラフィカル化が難しいのか、あえてしないのかわかりませんが、歴史的にもそういう経緯があったんですね。
    要望が届いてくれればよいのですが・・・
Reply
  • kijo様

    なんらかの理由でグラフィカル化が難しいのか、あえてしないのかわかりませんが、歴史的にもそういう経緯があったんですね。
    要望が届いてくれればよいのですが・・・
Children
No Data