Kit DK-S128のDALIマスター電源

S128評価ボードのUMでは、DALI2.0のマスターとスレーブ両方に対応となっています。
DALIの電源はマスター(供給側)とスレーブ(消費側)で回路が異なるかと思いますけれども、ボードの回路図を見る限り電源回路はまったく(マスターもスレーブも)搭載されていないようです。
このボードでDALIを使うには自分でDALI電源回路を追加しないとだめですかね?

www.renesas.com/.../renesas-synergy-dk-s128.html

Parents
  • Former Member
    Former Member
    D70116Cと申します。ルネサス中の人です。

    >このボードでDALIを使うには自分でDALI電源回路を追加しないとだめですかね?

    はい。本ボードはDALIバスに供給する電源部を持っていませんので、外に別途DALI用の電源が必要になります。
  • D70116Cさん
    ご返信ありがとうございます。
    外付けでDALI電源をつけさせていただきます。
Reply Children
No Data