はじめまして、tld_tkhra と申します。
現在、synergy でRAMディスク上にFTPサーバの構築を目指しています。
マニュアル(r11um0027eu0591_synergy_netx_ftp.pdf)を見ながらFTPサーバの実装はできたのですが、クライアントからアクセスするとログインできない状態です。
調べてみると、RAMディスクとFTPサーバを関連付ける処理(?)が必要のようです。
具体的には、_nx_ram_network_driver() を実装しないと駄目なようなのですが、どのように進めればいいのか検討が付いていません。
マニュアルやサンプルなどご存知の方おられましたら、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。