NVIC_SystemReset後のRAMの保持について

題名の件について質問します。

実機が、いま手元にないので確認できないのですが、NVIC_SystemReset()後にRAMの内容は保持されるのでしょうか?それともクリアされてしまうのでしょうか?

もし、クリアされてしまうのだとしたら保持するにはどのようにしたらよいでしょうか?

ご存知の方が、いらしたら教えてください。

RAMでプログラムを動かすことを考えています。

Parents
  • わわいです
    一般的にRAMというのは明示的に値の変更を行う、あるいは電圧低下などの外的要因がない限り、データは変化しないと思っていいです
    ましかし、リセットスタート後、そのメモリの値が破壊されている可能性もあるので、それが真正なものであるかはチェックしてから使用するなどしないとダメでしょうね

    #Synergyは使ったことないのでハズしてるかも
Reply
  • わわいです
    一般的にRAMというのは明示的に値の変更を行う、あるいは電圧低下などの外的要因がない限り、データは変化しないと思っていいです
    ましかし、リセットスタート後、そのメモリの値が破壊されている可能性もあるので、それが真正なものであるかはチェックしてから使用するなどしないとダメでしょうね

    #Synergyは使ったことないのでハズしてるかも
Children