NVIC_SystemReset後のRAMの保持について

題名の件について質問します。

実機が、いま手元にないので確認できないのですが、NVIC_SystemReset()後にRAMの内容は保持されるのでしょうか?それともクリアされてしまうのでしょうか?

もし、クリアされてしまうのだとしたら保持するにはどのようにしたらよいでしょうか?

ご存知の方が、いらしたら教えてください。

RAMでプログラムを動かすことを考えています。

Parents
  • いぼじろうさん
    動作的にはRAMは保持されるので問題ないかと思います。
    もし、RAMが保持されていない(初期化される)とすると別の問題で、WDTとかが入っている可能性があります。

Reply
  • いぼじろうさん
    動作的にはRAMは保持されるので問題ないかと思います。
    もし、RAMが保持されていない(初期化される)とすると別の問題で、WDTとかが入っている可能性があります。

Children