ユーザーズマニュアルのフォント…

Renesas Synergy Software Package (SSP) v1.3.2ユーザーズマニュアル(参考資料)

r01us0315ju0113-synergy-ssp-v132.pdf

 

のフォントが気になって(違和感)、読み進めるのに時間がかかってしまいます。。。

この中国語ぽいフォント

「図」とか「低」とか「直」とか糸偏の文字…

 

パッと見、違和感というか気持ちが悪いというか…

見やすいフォントに変えてほしいなぁという独り言です。

問い合わせるほどのことでもないので

ルネサスのご担当者様、これ読んでたら対応してください、お願いします。

 

Parents
  • almond様

    管理人のAyrです。

    ご指摘のドキュメント確認しました。確かに漢字によっては非常に読み難い表示になっているようです。担当者に確認いたします。ご指摘ありがとうございます。
Reply
  • almond様

    管理人のAyrです。

    ご指摘のドキュメント確認しました。確かに漢字によっては非常に読み難い表示になっているようです。担当者に確認いたします。ご指摘ありがとうございます。
Children
No Data