USB対応マイコンによるFTDI素子とのUSB通信

こんにちは。

Synergy (又はルネサスのUSB機能実装マイコン)で FTDI 素子を用いた機器と

通信を行いたいのですが、データの送受信を実現された方はいらっしゃいますでしょうか?

現在確認しているのは、

 CDCのClass Request(UX_HOST_CLASS_CDC_ACM_IOCTL_SET_LINE_CODING)は非対応である。

   非対応である為、上記関数を使用してボーレートやビットレートの設定は出来ない。

   従って、CDCドライバを使用して、FTDIデバイスを使用したUSB機器とデータのやり取りが出来ない。 

実現された方は、どのように対応されたのか、教えて頂けないでしょうか?

また、こうすればいいのではというご意見あれば教えて下さい。

是非、皆様のお知恵をかしてください。

よろしくお願い致します。

Parents
  • NoMaYさん、こんにちは。
    コメント、有難う御座います。

    説明はなんとくわかりましたが、C言語のコメント部ですので、どんな命令を転送しているかわからないです。

    0100 0000B がコマンドでその後、BaudDivisor の設定される値をコントロール伝送でホストからデバイスへ送信する?でしょうか・・・・

    もう少し調べてみます。
Reply
  • NoMaYさん、こんにちは。
    コメント、有難う御座います。

    説明はなんとくわかりましたが、C言語のコメント部ですので、どんな命令を転送しているかわからないです。

    0100 0000B がコマンドでその後、BaudDivisor の設定される値をコントロール伝送でホストからデバイスへ送信する?でしょうか・・・・

    もう少し調べてみます。
Children
No Data