初心者です。
GPTタイマ(1周期:200ns)をPWMモードで利用しています。コールバックの中で、メモリに対する書き込み処理を行います。ロジックアナライザで上記の処理のタイミングを測ると、GPTの立ち上がりタイミングからメモリの書き込み処理までの間に500ns程のタイムラグが生じており、間に合っていません。どのようにすれば、応答時間を短くすることができるでしょうか。初心者故、GPTタイマの使い方がそもそも間違っているのか、GPTタイマの限界なのか、見当もついていません。お力添えの程よろしくお願いします。
ターゲットはS7G2です。
最近の高性能CPUはキャッシュRAMを使用しています、そのためコールバック割り込み等は想像以上に時間を消費します、というのがページングで実行領域のプログラムをRAMにコピーする時間が必要になるからで、非常に速度の速い処理をするには割り込みではなくページフォルトが発生しないように、限られた範囲でループを回すということだと思います、これまでの経験なので、調べたわけでもないので、参考程度ですが。
> 最近の高性能CPUはキャッシュRAMを使用しています、そのためコールバック割り込み等は想像以上に時間を消費します
S7G2 のマニュアルを見てみると
https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/renesas-synergy-platform-mcus/s7g2-240-mhz-arm-cortex-m4-cpu
240MHz動作でのキャッシュミス時のリードサイクルは 3サイクルとあるので大した問題はなさそうです。
fujita nozomuさん240MHz動作のCPUでは500nS間にメモリ書き込み例えば単独でmovとかa=1とか何行ぐらい処理できるのですか、それにより500nS間でソフトで対応するのが良いのかハードウェアを組まなければならないのかになると思いますが、興味深いところですので横槍で申しわけありませんが、ひと昔前でしたら1命令が1uSレベルの世界でしたからついでに教えていただけないですか、マニュアルを見ればわかりますかね。
fujita nozomu 様
ご返事ありがとうございます。先の投稿以来、ログインができず、お返事が遅れまして申し訳ありません。
ポーリング方式に於いて「割り込みを禁止する」というのは、GPTタイマのcallbackをNULLにしておくという事でしょうか。callbackをNULLにしても遅延は変わりませんでした。
ポーリング方式ではなく、callbackを用いる方法についてですが、ターゲットボードが独自だと議論の前提が確かにならないので、Renesas SK-S7G2でも試しました。同様の遅延が発生します。プログラムは以下のように、単純なものです。g_timer6のGTIOCAとP805を計測し、遅延は700nsでした。
#include "hal_data.h"void hal_entry(void){ g_timer6.p_api->open(g_timer6.p_ctrl,g_timer6.p_cfg);}
void callback(timer_callback_args_t *p_args) { g_ioport.p_api->pinWrite(IOPORT_PORT_08_PIN_05, IOPORT_LEVEL_HIGH); g_ioport.p_api->pinWrite(IOPORT_PORT_08_PIN_05, IOPORT_LEVEL_LOW);}
ただし、モード:PWM、周期:2μs、デューティ:50%
> ポーリング方式に於いて「割り込みを禁止する」というのは、GPTタイマのcallbackをNULLにしておくという事でしょうか。
割り込みコントローラを設定して割り込みを禁止することや、__disable_irq()を使用することです。コールバック関数は関係ありません。
> ポーリング方式ではなく、callbackを用いる方法についてですが、> ターゲットボードが独自だと議論の前提が確かにならないので、Renesas SK-S7G2でも試しました。同様の遅延が発生します。
割り込み処理のスリム化等行わなければ違いはないと思います。
> プログラムは以下のように、単純なものです。g_timer6のGTIOCAとP805を計測し、遅延は700nsでした。
500nsより遅くなっていますがGPIOへの操作にコストが掛かっているように見えます。
fujita nozomu様
ご助言有難うございます。
>割り込みコントローラを設定して割り込みを禁止
についてですが、具体的には「External IRQ Driver」を追加するということでしょうか。ドライバを追加、プログラム中で、open(),disable()を呼び出した範囲では、動作は変わりませんでした。
>__disable_irq()を使用
こちらの関数を呼び出したところ、従来動作していたcallbackが呼び出されなくなりました。GPTのcallbackはIRQで実装されているという事でしょうか。