Synergyの評価ボードSK-S7G2で動作した環境をベースに、BSPの設定をカスタムボードの設定に変更してビルドをしたところ、以下のようなビルドエラーが発生しました。SSPで生成されるコードである為、対処方法を教えて頂けないでしょうか。
■現象 SSPでビルドエラーになる。 ※ビルドエラーが5つ発生。以下にその内の1つを転記します。 ../synergy/ssp/src/framework/sf_block_media_qspi/sf_block_media_qspi.c:316:22: error: 'BSP_PRV_QSPI_DEVICE_PHYSICAL_ADDRESS' undeclared (first use in this function) device_address = BSP_PRV_QSPI_DEVICE_PHYSICAL_ADDRESS + ((p_ctrl->block_size) * start_block);
^ TSly3ia7QDRgd9yJS+BnkTvQ5yo0AuLtW5yYT6C+regZKnrxaSS5Npr5I4bS+d5c ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※上記は「BSP_PRV_QSPI_DEVICE_PHYSICAL_ADDRESS」という定義が宣言されていない為。
■手順1)SK-S7G2ボードで動作していたプロジェクトを開く。2)Board Support Package ConfigurationでBoardを「Custom User Board(Any Device)」を選択し、Deviceに「R7FS7G27G3A01CFB」を選択する。3)ClockやPinsの設定を基板に沿って変更後、「Generate Project Content」ボタンを押下。4)プロジェクトをクリーン後に、プロジェクトをビルドする。