お世話になっております。
フォーラムへの投稿通知を受け取るように設定していたのですが
1/26 0:21を最後に届かなくなりました。
以前、通知の止め方等が議論されていましたので、
もしかして通知機能を廃止した??
と思っていましたが、先ほど7:47頃から
1/26,27,28,29,30に投稿された分の通知が届きました。
弊社側のシステムの問題なのか確認したいのですが
同じような状況の方おられますでしょうか?