DevCon2017でのe-AI

昨日DevConに参加してきまして、e-AIの体験もしてきました。

残念ながら学習部分までマイコンに実装するのはできないとのことでしたが

推論実行部分をRZやRXだけでなくRL78まで対応するというのが

RL78で強化学習を実現しようと思案している身としては、いいなと思いました。

展示担当の方のお話では、マイコンに適した理論が確立されればハードウェア実装も

行いたいとのことで、DRPも含めて期待してます。

 

気になったのが、e-AIのソリューションがe2studioにのみ対応という事。

聞いてみましたがCS+への対応は今のところ予定なしとのことです。

 

e2studioだと準備しやすいからなのか、

今後e2studio強化路線で行くのか、

RZの関係からなのか、

気になるところではあります。

Parents Reply Children
  • ルネサス e-AIということで、「ディープラーニング結果をすべての組み込み機器へ「e-AI」提供開始」どんな分野で活用できるのですか、やっぱ自動運転なのでしょうか?
  • 少し調べてみると、活用分野が沢山あるようですね、「DevCon2017」は良かったようですね。
  • 今のAIはニューラルネットワークだけだと思うのですが、HAL9000を思い出すとルールベースのエキスパートシステムもまだ入れたくなります。
    はるか遠い昔のことですが、NECスーパータワーでAIのセミナーがありました。
    お酒の特定名称判定とか心臓病診断などが紹介されていたように記憶してます。
    このセミナーを受けてニューラルネットワークでの九九とかその他の変換マップなどをトレーニングで試したことがあります。
    マイコンでAIの応用としては、日本人は娯楽が得意だと思うので、先ずは、玩具のようなものと思います。
    ハンドヘルドお酒特定名称判定器やスマホ人相占いとか良さそうです。