こんにちは、じまです。
他のところで紹介した学校教材のラジオですが、このような機能のものは「防災グッズ」のカテゴリーで様々でていますね。LEDライト・AM/FMラジオ・発電機付きで価格は1,000円くらいから1万円を超えるものまでピンキリ。ほぼFM受信機が付いているのは自治体で防災情報をFM電波送信しているところがあるからでしょうか。
家にある教材ラジオはソーラーが付いているのですが使っていて気になることがあるのでここで紹介させてください。
実はソーラーランタンも全く同じような症状を起こします。充電が不十分な状態でLEDが点灯するくらいの暗さになったときにチカチカと点滅し始めます。
こちらがそのランタン(だるま再登場w)
中身はいたってシンプル
それで、電池の残量を測ってオン/オフを制御するというのは意外に手間(お金)がかかるものなのか?と疑問に思っている次第です。
わわいです 簡単なよーでいてやってみると難しいってのがその手のやつですな 単純に電圧だけみて切り替え、電源ON/OFFするにしても、電源OFFするとある程度電池の電圧は回復するんで、そん時にどーするかとか、電池死んでるときにはどーするかとか、電圧が低くなってシャットダウンしたあとどーやって回復させるかとか、考え出すとキリが無くなります んで、あらゆる事態を想定して手を打ったところで、想定外のイレギュラーな操作をされるとフリーズする危険性とか、そーゆーことを考え出すと、なにもしないでいて単純に電圧あれば充電、なければシャットダウン、とするのが最善となったりしますねー
ここでマイコンの出番ですわ、つまりヒステリシスがないといけないということで、回路でやろうとすると大変なことになります、マイコンであれば5Vが来たらONして4VになったらOFFとか、そうしないと明るさでON/OFFする街路灯のようなものでも、タイミングによってはチカチカするようなことになってしまいます。