お世話になっております。
現在RL78 BLE Dongleに書きこみがしたいのですが、やり方が分かりません。
RL78 BLE Dongleを見る限りE1エミュレータと接続すれば出来るようなのですが、4pinにどう接続すればいいのでしょうか?
是非ご教授いただければ幸いです。
hiroさん、こんにちは。NoMaYと申します。(どうもhiroさんという方は少なくとも2人おられるようですね。こちらのhiroさんには今回が始めてかと思います。)4pinというのは、おそらく、VDD,VSS,RESET,TOOL0のことだと思われますが、E1のコネクタのピンアサイン表を調べて、これら4本に該当するピン同士を接続するケーブルを自作して下さい、ということだと思います。hiroさんの会社の実験室の部品棚もしくは部署(あるいは個人ユーザさんであれば御自身)のジャンク箱、等を探したり、パーツ屋さんのWEBショップを調べて注文したり、で部品を集めて自作することになると思います。