お世話になっております。hiroです。
RL78/G1D(256kB)を用いたBLE Embeded構成を行いたいと思いまずはサンプルを試そうとしたのですが、メイクファイルのエラーによりビルドできません。
以下のURLがサンプルプログラムです。
https://www.renesas.com/jp/ja/doc/products/mpumcu/apn/rl78/002/r01an3319jj0120-embsmp.pdf
https://www.renesas.com/jp/ja/software/D6000906.html
PDFにあるようにBLEプロトコルスタックとEEPROMエミュレーションライブラリをインストールしてe2studioでビルドを行いました。
当初はe2studiov7.1.0 CCRL1.07で行っていたのですが以下の通りmakafileエラーが出ました。
make: *** No rule to make target 'C:/src/driver/led/led.c', needed by 'Project_Source/renesas/src/driver/led/led.obj'. Stop.
そこでPDFにあったサンプルプログラムの環境通りe2stuidov4.3.1.001,CCRL1.03で行ったところ以下の様なエラーがでました。
make: *** No rule to make target 'C:/src/driver/wakeup/wakeup.c', needed by 'Project_Source/renesas/src/driver/wakeup/wakeup.obj'. Stop.
原因は何なのでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。以下のファイルは実際にe2studioで使用しているサンプルプログラムです。
BLE_Embedded_for_Central.zip
hiroさんほや です。こんにちは。
driverフォルダ内のソースがないと言われているようですが、ひょっとしたらマニュアルに書いてある:
2. BLEプロトコルスタックを解凍し、サンプルプログラムのソースコードディレクトリ(Project_Source)をBLE_Software_Ver_X_XX¥RL78_G1D¥Project_Sourceに上書きしてください。
をやっていないのでは?自分はやったらビルドできたので、それではないかと (サンプルのうちアプリ部のコードは修正必要かもしれません)