かふぇルネの通知について

こんにちは

最近、かふぇルネからの通知メールがしばらく届かなかったり、Webページの未読通知などが正しくなかったりします。

スゴク困るということは無いのですが気になりましたので書き込みさせてもらいました。

Parents Reply Children
  • こんにちは

    >閲覧者だけのカウントなのかしら。。

    それにしてもゼロってないと思うんですよね~
    実はメール通知が来なくなったのは11月にもあったんですよね。1か月くらいでなおったんですが今回同じことが起きたのか、別の原因なのか分からないですが続くとちょっと…
  • じま様 わわい様

    管理人のAyrです。
    ご迷惑をおかけしています。本件、システムの方に確認します。
  • Ayrさん

    シェルティです、こんにちは。

    ぜひお願いします!
    私はメール通知で全書き込みを受信しておりまして、メーラー上で既読かどうか判断してます。
    メール通知が来ない問題を直していただきたいです。

    以上です
  • こんにちは

    土曜日から通知メールが届くようになりました。他の表示不具合も直っている感じですね。
    ご対応ありがとうございました。