RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね

こんにちは。NoMaYです。

RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。どうも車載向けっぽいですが、どんなのを作るのかな、、、ちなみに、(電話会議の音声ですが)柴田CEOの声は、こういう感じなのですね、、、

Strategy update ( ↓ RL78 next ? )
https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/strategy-update.pdf


Automotive strategy ( ↓ マーケットシェアは30%前後? )
https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/automotive-strategy.pdf


Infra industrial and iot strategy ( ↓ RZの新シリーズ? )
www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/infra_industrial_and_iot_strategy.pdf


説明会 - Renesas Electronics > 投資家の皆様へ(IR情報) > IRイベント
www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/presentation.html


2019年12月期 通期決算説明会(2020年2月12日) 説明会音声
時間:55分31秒
www.renesas.com/about/ir/event/audio/fy2019/2019-q4-presen-audio-ja.mp3
 

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    先日、ルネサスさんは Progress Update というオンライン説明会を開いたのですね。解説記事が、私が良く見るニュースサイトに、掲載されていました。流し読みしていて以下の画面コピーの資料を見た時、2021年2HにRAマイコンの売り上げはRXマイコンの売り上げに並ぶのか!と一瞬勘違いしてしまいました、、、

    新しい方向性を見出して走り出したルネサス、Progress Updateから見えたもの
    2021/10/01 16:37 著者:大原雄介
    news.mynavi.jp/article/20211001-1988188/

     

  • こんにちは。NoMaYです。

    ちなみに、先日の Progress Update の解説記事によると、RISC-Vコアに関しても思わせぶりな発言?もあったとか、、、


    またAndes Technologyからコアをライセンスする形で取り扱いを始めたRISC-Vについて(Photo20)も、質疑応答の中でChittipeddi博士が「RISC-Vは確かにOpenではあるが、自社でこれを設計できるような能力を持つのはルネサスなど数社しかない」と思わせぶりな説明の後で、「近いうちに大きな発表を予定している」としており、あるいは自社設計のRISC-Vコアを用意しているのかもしれない。もっとも2021年4月にはSiFiveともライセンス契約を結んでいるので、まずはこちらが先なのかもしれないが。

    Photo20:当初はローエンドのモータ制御用といった用途向けと、あとはASIC向けという話は以前と変わらず


    ところで、ライセンス料不要の高性能独自コアを持っていて、故に、もしもモータ制御用専用命令の追加が必要になっても充分に追加出来るでしょうに、なぜRISC-Vコアのモータ制御用マイコンなのかなぁ?、、、

  • NoMaYさん、こんにちは。Sugachanceです。

    今朝見たのですが
    ”ルネサスがRISC-V先行宣言、Armマイコンの失敗は繰り返さない”
    https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/06103/
    というのがありました。

    Armで出遅れて汎用マイコンのシェアを取られたから
    RISC-Vでは早めに動きたいというような…

Reply Children
  • Sugachanceさん、こんにちは。NoMaYです。

    情報ありがとうございます。(といっても有料会員記事でしたので最初のページしか読んでいませんけれども。) 以下は、STマイクロ社が発表しているSTマイクロ社のマーケットシェアの推移の画面コピーですけれど、私は、この成長は単に参入したということ以上のSTマイクロ社の努力の成果なのかなぁ、と、どうしても思ってしまうのです、、、(とはいっても、車載分野を除いて作成されているものですので、そこはSTマイクロ社に都合の良い資料かなぁ、とも思いますけど、、、)

    12年間で3%未満から20%超に
    シェア2位に躍り出たSTの汎用マイコン事業戦略 ← 2年前の記事です。
    eetimes.jp/ee/articles/1909/27/news054.html

     

  • マイコン向けのRISC-Vコアだと
    SweRV | RISC-V | Western Digital
    www.westerndigital.com/.../risc-v
    こんなのがありますね。RXv3やCortex-M7に匹敵すると謳うSweRV EHコアは試してみたかったのですが、大規模かつ高価なFPGAが必要そうだったこととFPGA初心者ではそもそも動かせるのかという問題があるので棚上げしてます。

    >STさんの躍進
    IoT(非組み込み分野の新規勢)やゲームコンソール(任天堂とか)を含んでいますよね。
    安価なチップ、豊富で廉価な評価ボード、良くできたコードジェネレータ、スタンダードなツールチェーン、mbed、ARMと連携したマーケティング・・・伸びるべくして伸びたのではないでしょうか。