こんにちは。NoMaYです。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。どうも車載向けっぽいですが、どんなのを作るのかな、、、ちなみに、(電話会議の音声ですが)柴田CEOの声は、こういう感じなのですね、、、Strategy update ( ↓ RL78 next ? )https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/strategy-update.pdfAutomotive strategy ( ↓ マーケットシェアは30%前後? )https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/automotive-strategy.pdfInfra industrial and iot strategy ( ↓ RZの新シリーズ? )www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/infra_industrial_and_iot_strategy.pdf説明会 - Renesas Electronics > 投資家の皆様へ(IR情報) > IRイベントwww.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/presentation.html2019年12月期 通期決算説明会(2020年2月12日) 説明会音声時間:55分31秒www.renesas.com/about/ir/event/audio/fy2019/2019-q4-presen-audio-ja.mp3
NAKAです。
>少なくとも2chは載せてほしいですが。
最低2chは欲しい!!
こんにちは。NoMaYです。> ゲートウェイというとイーサネットのルータとかに関するもの(RZ/Nの分野?)なのかなぁ、、、また、大ハズレでした、、、RZ/G2ULというラインナップの方でした。意外なのは、SiFive社のコアでは無くて、Andes社のコアでした。(Intel社がSiFive社を買収するかも?、といった話があったから??、とか???、、、)ところで、ふと思ったのですが、Andes社へ何がしかのライセンス料を支払って?ますよね??違うのかな???、、、世界に先駆けて、64ビットRISC-V CPUコア搭載の汎用MPU「RZ/Five」を発表~RZファミリに、Arm CPUコアに加えてRISC-V CPUコアのラインアップを拡充~www.renesas.com/jp/ja/about/press-room/renesas-pioneers-risc-v-technology-rzfive-general-purpose-mpus-based-***-bit-risc-v-cpu-core↑Rulzの投稿システムのバグで正しいURLを書けません。***と伏字になってしまっている部分は半角の 64 です。「ルネサスのIoT・インフラ事業本部 SoCビジネス担当の執行役員である新田 啓人は次のように述べています。…ルネサスがRISC-Vコアの普及を促進するためにエコシステムの拡充をリードしていくことにより、お客様が早期にRISC-Vを活用できるようになると確信しています。」「Andes TechnologiesのChairman and CEO であるFrankwell Lin氏は次のように述べています。…アンデスは、32ビットのRISC-Vコアに続いて64ビットコアでもルネサスと協業することにより、アンデスの先進的なRISC-Vプロセッサコアが世界中のお客様に早期に広がることを期待します。」「RZ/G2ULと周辺機能およびパッケージ互換のため、相互移行が容易RZ/FiveはArmコア搭載RZ/G2ULと周辺機能およびパッケージに互換性があるため、相互移行が容易です。同じ基板設計を利用して置き換えることもできます。評価環境として、従来RZ/Gシリーズ用に提供中のSMARC 2.1準拠モジュールRZ SMARC Evaluation Board Kitを、RZ/Five 用にも提供予定です。本キットのRZ/Five搭載CPUモジュールをRZ/G2UL搭載CPUモジュールと差し替えることができるため、評価も容易となり、ユーザの製品開発の期間を短縮できます。」AndesCoreTM AX45MP Multicore ← 今回のルネサスさんの製品はシングルコア品です。↓ここも64が***と伏字です。***-bit Multiprocessors with Level-2 Cache-Coherencewww.andestech.com/en/products-solutions/andescore-processors/riscv-ax45mp/「CPU CoreKey Features5.50 Coremark/MHz, 3.14 DMIPS/MHz** BSP v5.1.0, DMIPS/MHZ follow Dhrystone's no-inline ground rules, best performances 」
こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんの64ビットRISC-VコアMPUのRZ/Fiveですけれ、バツグンに注目されているような雰囲気でしょうかね、、、Google検索: Renesas "RZ/Five"www.google.com/search?q=Renesas+%22RZ/Five%22&num=50