こんばんは、Sugachanceです。
かふぇルネ内を検索してみても出てくるように、みなさまは普段、temporarilyを表す変数名や関数名にtmpやtempという文字列を使用されていると思います。PC系のプログラミングではなくマイコンが絡んでくると、温度センサの情報を扱う事もあるかと思いますがtemperatureとの違いを明示的にわけたりされていますでしょうか?・temporarilyはtmp/temperatureはtemp・略さずにtemporarily/temperature と全部書く など…
通常の会社であれば、このあたりルール化されているのだと思いますが、弊社の場合、直接マイコンプログラムで商売をしているような会社ではないのできちっとしたルールがなく、現在検討しているところです…
そもそも、temperatureをtempやtmpなどと略すのは私だけだったり??
IKUZO様例えば、仰るような場合「センサ出力値を扱う変数は、センサ略称を小文字英数字で記述する」というような形のルールを用意しておいてプロジェクトごとに採用するか否かを選ぶような形をイメージしております。こういう場合に温度センサは頭に"temp_"を付けるというようなことを仮に設定した場合温度=temp でいいのか?皆さんはtempをどういう使い方をされているのだろうか?と思ったのが、最初の投稿の動機であります。
私なら thermo みたいな、被らない名前をひねり出します。