GreenPAKお試しに最初に必要なもの

こんにちは、NAKAといいます。

表題の件、お試しで使ってみたいんですが、最初に必要なものを整理させてください。
1)ソフトTOOL(GreenPAKDesignerV.6.36) > インストール済です。
2)開発&書き込みTOOL(SLG4DVK1)

3)デバイス(SLG46620G) >とりあえず手半田つけできそうなTSSOP-20品
4)デバイス用ソケット(SLG46620G-SKT)

でよろしいでしょうか?

それともう一つ質問ですが、同じTSSOP-20パッケージのSLG46620Gのソケットは
SLG46620G-SKTという型式のようですが、上記SLG46826G-SKTと互換性はないのでしょうか?

デバイス毎にソケットを用意する必要があるということですか?

他のQFNパッケージとかも!!

 

Parents
  • お問合せ有難うございます。開発ツールは、それで問題ございません。

    ソケットについてですが、QFNパッケージ製品では2電源品の場合、VddとVdd2の端子に外付けのキャパシタが接続されています。そのため、同じ端子数でも同じように使えないので注意が必要です。TSSOP品については、このような2電源製品の外付けキャパシタは、少なくともTSSOP-20 #1の方にはありません。こちらをお使いであれば、SLG46620GにもSLG46826Gにもお使い頂けます。

Reply
  • お問合せ有難うございます。開発ツールは、それで問題ございません。

    ソケットについてですが、QFNパッケージ製品では2電源品の場合、VddとVdd2の端子に外付けのキャパシタが接続されています。そのため、同じ端子数でも同じように使えないので注意が必要です。TSSOP品については、このような2電源製品の外付けキャパシタは、少なくともTSSOP-20 #1の方にはありません。こちらをお使いであれば、SLG46620GにもSLG46826Gにもお使い頂けます。

Children