こんにちは、KTと申します。
V6.36 Debug画面でSLG4DVKLITEがありますが、情報はあるのでしょうか?
KT様、ご質問ありがとうございます。
GreenPAK Lite Development Platformの説明はGUIのユーザーガイドのP.110~112に記載があります。
下記URLからご確認ください。
GreenPAK Designer User Guide (renesas.com)
以上、よろしくお願いいたします。
yusuki様
ありがとうございます。
御教示頂いた内容以外で、販売先が見つけられませんでした。
SLG4DVKLITE、たぶんまだ販売していないのですね?いつ頃からの販売予定とか決まっていますか?
kt様
ご認識の通り、SLG4DVKLITEはまだ販売していない製品になります。
具体的な販売日程もまだ決まっていない状況です。
お待たせして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
yusuke様了解しました。