【確認内容①】 I2C経由で読出しする場合は、該当するマクロセルのレジスタを読みに行けば良いですか?【確認内容➁】 該当マクロセルは、シミュレータ上(Go-Configure software hab)では、接続されていなくても、宜しいでしょうか?
本質問の具体的な確認内容の背景については以下の様な状況です。
→
HVPAKを使用してデザインを進めようとしていますが、HV OUT CTRLOというマクロセルのFAULTA出力を3bit LUT4/DFF/LATCH7というマクロセルをDFFに変更してCLK端子に接続、D端子部分をVDD接続させて出力させた場合I2C経由で読みだす場合は、マニュアルのTabale76のレジスタマップのアドレスを指定して読み込む形になりますでしょうか?
Fuppyさん、こんにちは!
はい、I2C経由でGreenPAKのレジスタの読み出しができます。例えばLUTの出力レベルをGreenPAK端子にコンポーネントからほかのコンポーネントに接続をしなくても、I2Cでアドレスを指定することでReadすることができます。CONNECTION MATRIX VIRTUAL OUTPUTS と言います。対象はTable76の[639:576]のレジスタです。