SLG46826G NVMやEEPROMへのI2C経由での書き込みの方法がわからないです

おはようございます。NAKAと申します。

表題の件、マイコン(RL78)からI2C経由でGreebPAKの回路変更の実験をしています。

レジスタへの読み書きと動作が変化することの確認はできました。

開発ぼーど経由で書き込みした、NVMとEEPROMの内容を読み込むことはできました。

NVMとEEPROMへの書き込みの方法がわからず、苦戦しています。

アドバイスいただけますでしょうか?

※やってみたことを下図にまとめてみました。

よろしくお願いいたします。

  • おはようございます。NAKAといいます。
    解決しちゃいました!!
    代理店の方に相談して、アドバイスいただきました!
    不揮発性メモリの書き込みはページ単位で書かないとダメでした。

    試しに

    とかしたら、書き込めちゃいました!

    お騒がせしました。