Led Enableのチェックボックスが選択出来ない

初めまして。Component編受講前に前回セミナーのおさらいをしておこうと第6章のデバイスへの書き込みを試しているのですがTestModeにて最終段の出力LEDのチェックボックスが選択出来ません。

環境は先行ボード+TSSOPソケット、使用チップはSLG46827-AGです。

ご助言よろしくお願いいたします。

  • Ookiさん、お問い合わせありがとうございます。

    GreenPAK Advanced Development Boardについて、PIN2とVDD2側(黄色)の端子はLEDに接続できない仕様となっております。

    そのため、SLG46827-AGのIO0、7~14はLEDチェックボックスを選択することができません。

    以上、よろしくお願いいたします。

  • yusuke様。ご返信ありがとうございます。

    出力PIN18(IO1)に変更致しましたら、無事にLチカさせることが出来ました。ありがとうございました!!