セミナ資料P2について2件、質問がございます
① 2xドライバの出力駆動の時間がかかる事について
これは、信号のdelayが長くなるということでしょうか?
データシートに記載されているようでしたら、具体的に教えていただきたいです
② オープンドレイン出力はVDDよりも高くできる事について
ICの最大定格は7Vですが、7V以上の電圧でプルアップはNGという理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します
takez121さん、ご質問ありがとうございます。
①こちら資料の記載ミスであることが分かりました。正しくは2xドライバの方が出力駆動時間が短くなります。
下記がSLG46826のデータシートに記載されている端子の伝搬遅延時間になります。(データシートP.24)
②SLG46826Vのプルアップ電圧についてですが、VDD+0.5Vを超えないようにお願いいたします。ただ、I2C端子のプルアップ電圧はVDDの値に関わらず5.5Vまで可能です。