「OUT1 output polarity をinvertedにし、nOUT1を入力に戻すことで、分周器となる」これは Pipe Delayのユニークな使い方ですね! こんな事も出来るとは、目から鱗です!
P.S「1-04 Pipe Delay.mp4」の 11:59~22:27に 1.3章 PDLYが挿入されており、重複している様です > 運営様さらにその後に 1.4.4 クロックディバイダ(分周器)に戻っており、入り乱れております > 運営様