ルネサス様GreenPAK Designer v.6.42において、[Project setting]→[Information]の各欄を編集しようとすると、1文字入力する度にいちいち文末にカーソルが飛ばされる奇妙な仕様になっております。続けて文字入力するのが面倒ですので、修正して頂けないでしょうか?
ご面倒をお掛けして申し訳ございません。現在、GoConfigure Software Hub は、v.6.43 になっています。こちらで確認させていただいた限りでは、Project settingsのInformationの欄には問題無く記入ができています。v.6.43に更新して頂けますか?また、もしまだ問題があるようでしたら、選択したベースダイ、お使いのPCのWindows のバージョン、などの情報を教えて下さい。よろしくお願い致します。
お世話になります。v.6.43でも変わりありませんでした。
ベースダイ: 上図の通りPC: Windows10 22H2IME: MS-IME, Google日本語入力でも同じ (←入力時はIMEオフのアルファベット入力)再現方法:・上記入力時「ABCD」の文字列に例えば「a」「b」「c」を間に入力すると、必ず一文字入力毎にカーソルが文末に飛ばされる。・その結果、続きを入力するには毎回カーソル移動する必要がある。
お手数をお掛けしました。内容が理解できました。再現もできましたので、この件についてはソフトウェア担当にフィードバックさせて頂きます。有難うございました。
この件については、次回のソフトウェア更新時に修正される予定です。フィードバック有難うございました。