はじめまして、dustfree と申します。
RH850マイコンで、TAUBTTINm 入力信号幅測定機能を使用したいのですが、TAUBnCNTm カウンタの
開始タイミグについて悪戦苦闘しております。以下ご存知の方いらしゃったら教えて頂けないでしょうか。
TAUBTTINm 入力信号幅測定機能を使用するにあたり、CPUハードウェアマニュアル(Rev.1.10)の
「24.12.7 TAUBTTINm 入力信号幅測定機能」に従って設定して動かしてみたところ、
TAUBTTINm 入力信号の有効エッジが無いとTAUBnCNTm カウンタが開始しませんでした。
TAUBTTINm 入力信号のエッジ無しでTAUBnCNTm カウンタを開始させる方法(設定)を
どなたかご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿者の dustfree です。補足させて頂きます。
電源投入直後にカウンタ停止しているため、Duty0%とDuty100%のPWM信号の区別ができずに困っている状況です。
(TAUBTTINm 入力信号のエッジが発生すれば正しくDuty測定できています)
アクティブ HIGH/LO 両方のPWM信号を入力するため、電源投入直後(TAUBTTINm 入力信号のエッジ無くても)から
カウンタ開始させたいと考えています。