RH850:TAUBTTINm 入力信号幅測定機能のカウント開始タイミング

はじめまして、dustfree と申します。

RH850マイコンで、TAUBTTINm 入力信号幅測定機能を使用したいのですが、TAUBnCNTm カウンタの

開始タイミグについて悪戦苦闘しております。以下ご存知の方いらしゃったら教えて頂けないでしょうか。

TAUBTTINm 入力信号幅測定機能を使用するにあたり、CPUハードウェアマニュアル(Rev.1.10)の

「24.12.7 TAUBTTINm 入力信号幅測定機能」に従って設定して動かしてみたところ、

TAUBTTINm 入力信号の有効エッジが無いとTAUBnCNTm カウンタが開始しませんでした。

TAUBTTINm 入力信号のエッジ無しでTAUBnCNTm カウンタを開始させる方法(設定)を

どなたかご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

  • 投稿者の dustfree です。補足させて頂きます。

    電源投入直後にカウンタ停止しているため、Duty0%とDuty100%のPWM信号の区別ができずに困っている状況です。

    (TAUBTTINm 入力信号のエッジが発生すれば正しくDuty測定できています)

    アクティブ HIGH/LO 両方のPWM信号を入力するため、電源投入直後(TAUBTTINm 入力信号のエッジ無くても)から

    カウンタ開始させたいと考えています。