RH850/U2Aにおいて、スマートコンフィギュレータを使用して、ADCドライバ、URATドライバを生成してビルドしたところ、エラーとなりました。
e2studio/スマートコンフィギュレータを使用してドライバを使用するために必要な設定、 回避方法など、アドバイスいただけますと幸いです。
エラーとしては、iodefineの定義とスマートコンフィギュレータから生成したドライバが要求している定義が一致していないような意図のエラーとなっています。
ターゲットCPUを選択した以外は特別設定を変更していません。
[動作環境]
Version: 2024-04 (24.4.0)
Build Id: R20240415-1426
プロジェクトは以下のデバイスを選択
[ビルドエラー(ADCドライバ)]
●エラー
代入しようとしている数値と、iodefineの方が不一致のようです
●iodefine
unsigned logのフィールドもあり、ドライバで代入しようとしている数値でよいように見えます。
[ビルドエラー (UARTドライバ) ]
ドライバが期待しているRLIN30という定義がないようです。
●iodefineの定義
RLIN30の定義はありませんでしたが、RLN30という定義はありアドレスも一致していることから、
定義名が不一致となっているようでした。
フォーラム管理人です。本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのサポートチケットへ問合せてみてください。URL: www.renesas.com/.../supportよろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
別途問い合わせ等での、解決を図りたいと思います。