H8はどうなるの

オープンおめでとうございます。
たまたまアナログ電子回路コミュニティをのぞこうと思ったら、こちらに目が止まりました。
ついでと言っては何ですが、、、
H8SXやH8Tinyの扱いは今後どうなってしまうのでしょうか?
イメージとしては、急に表舞台から消し去られてしまったという感じがして、秋月電子のH8/3048ボードに親しんだものとしてはさびしい限りです。
Parents Reply Children
  • 上の投稿は短い間に多くの方にご覧頂きました。ありがとうございます。
    IPについて、あまりお馴染みでない方も多くいらっしゃると思い、既にIPをお使い頂いている例を紹介します。

    どのようなものが実現できるか、どのように実現するかに関して、以下に「若手メンバーによる初めてのIP実装レポート」が紹介されています。
    www.sld-shinko.co.jp/.../

    オープンソースクロスツールの利用についての紹介もあります。
    0pf.org/ブログ

    個別のお問い合わせは、以下のメールアドレスにお願いします。
    [email protected]