超初心者です。よろしくお願いします。

 こんにちは 超初心者ですが、よろしくお願いします。
私は、オンラインプログラムは未経験です。EXELのマクロのプログラムを作ったことが
ある程度です。C言語未経験です。
 私は、センサーとか、温度とか測定したデータを画面表示できるようになりたいです。
電子回路とか基本コースとかいろいろ検索しましたが、上記のやりたいことのために、まず
体系的にとらえてから、必要な学習コースをマスターしていきたいと思います。
 そのための、参考になる、センサーとかリンクしたキット、設計図面、初心者セミナーなど
ご紹介いただけないでしょうか。
 ロボット、レーサーとかのコースではないような気がします。

よろしくお願いします。 m(_ _)m

 

Parents
  • のらにゃんさんこんばんは。

    マイコンの世界にいらっしゃいませ!

    「温度センサーのデータを画面に表示する」のが目的なら、
    隣のフォーラムでやっているような「がじぇるねさす」(Arudionとか)だとスケッチを使って簡単にマイコンを制御できますよ。
    そうではなくて、もっと深くマイコンの仕組みを理解したいのなら、
    マイコンのアーキテクチャーとかを知らないといけないので、本格的なセミナーを受けるといいと思います。

    まず、無料webセミナーの「3分で分かるシリーズ」 でマイコンとかセンサーとかどんな雰囲気なのかを一通り見てから、

    興味があるセミナーを受ければよさそうです。

    基礎的なセミナー(有料): japan.renesas.com/.../index.jsp

    ルネサスマイコンのセミナー(無料) : http://japan.renesas.com/support/seminar/peer/1day_sokusyu.jsp

  • Kirinさん こんばんは こんなに早くご丁寧なお返事いただけてうれしいです、助かりました。とてもいいアドバイスが頂けたような気がします。

    いろいろ探ってたつもりでしたが、気がつきませんでした。いいものがあるんですねぇ。いろいろ見てみたいと思います。恥ずかしながら半導体さえも理解してないので、この機会に基礎勉強しなおします。目的があるので、入れる気がします。本当にありがとうございました。m(_ _)m

  • 超初心者とは言えどの程度のスキルなんでしょう?

    半田ゴテは使えますか? 

    近年の電子工学卒に半田ゴテを握った事無いと豪語する連中は絶えないが

    回路図は読めるんでしょうか?

    半田ゴテを触った事もないなら↓

    www.marutsu.co.jp/.../210822

    温度センサや加速度センサが最初から憑いてる

    更に液晶パネルまで付いたオールインワン

    別途用意するのはパソコンとUSBケーブルだけ

    eラーニングで独学可能

    elearning.renesas.com/.../index.php

    サンプルソフトも付いてるのでセンサも直ぐに使える

    ルネサスサイトにも必要なサンプルは和文で揃ってる

    japan.renesas.com/.../sample_code.do

     

    ↓は安価なのだが?

    akizukidenshi.com/.../cpicr

    akizukidenshi.com/.../cavrs

    初心者では何と何を揃えれば良いのか?チンプンカンプン

    電源も何も無い

    当然の如く半田ゴテ必須

     

    Arduino Uno Rev3

    akizukidenshi.com/.../gM-07385

    一応、CPUボード単体だけで動作させるなら

    マルツのボードと同程度

    でも、センサやらなんやらは純正以外はチンプンカンプン

    akizukidenshi.com/.../carduino1

    ルネサスのArduino互換ボードは如何に?

     

    ラズベリーパイ

    akizukidenshi.com/.../craspi

    CPUボード単体で使うならオールインワン

    ディスプレイポート付きで普通のパソコン用ディスプレイとキーボードが使える

    それなりにI/Oボードはラインナップされてる

    但し、それなりの英語力は必須

    OSはLINUX

    一応、LINUX日本語化は可能ですが

    日本語を使えるように出来るまでは英文読解スキルが物を言う

     

    概ね以上が現在主流の趣味用マイコンボード

    尚、ルネサス以外は基本的に英文

    和文資料はネット検索すればそれなりに見つかるが

    必ずしも欲しいのが和文で存在するとは限らない

     

    バイブル、トラ技

    http://toragi.cqpub.co.jp/

    ネットが無い時代はトラ技以外の情報収集手段が無かった

  • lumiheartさんのアドバイスに追加と言うことで、。いろいろと具体的なメーカさんや商品名を出しているので、問題がある様なら削除してください。

    >半田ゴテを触った事もないなら↓

    まずは、半田ごて購入でしょう。私は腕を金でカバーしているので温度調整機能付きのFX600を使ってます。職場ではステーションタイプです。セラミックヒータはスイッチを入れてすぐに使えるので良いです。安全のためにしっかりした半田ごて台も購入です。ハッコーのHPから様々なはんだ付けの動画が見れます。

    ラジオペンチとニッパーも無いのでは?ホーザンのS-1で充分に間に合うと思います。

    時代遅れの感もありますが、私の入門お勧めは、無償評価版HEWと

    ①R8C/M12A(akizukidenshi.com/.../gI-04525)とE8a(www.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp;q=E8A&searchbox=1)

    ②AKI-H8/3664(akizukidenshi.com/.../gK-00007)

    です。①はユニバーサル基板上に2本の抵抗とE8a用のピンヘッダもはんだ付が必要です。また、私もtoitecさんに紹介され参考にしました「冷やし R8C はじめました~」(www.geocities.jp/.../R8C_M1x.html)に例題や裏技などもあります。E8aが少し高額ですがユニバーサル基板や抵抗も含めてROM:32KB&RAM:1280Bが200円以下で実現できるのは他にありません。②もTeraTermとの組み合わせで十分にパソコンも可能です。PICやAVRも良いですけど、ルネサスにも良いものがあります。

  • STM32 NUCLEO はどですか!

    akizukidenshi.com/.../gM-08021

    価格が1500円程度でやっす!展示会とか行くとタダでもらえたりする。

    メモリはFLASHが64Kか128K、SRAM16Kとか

    この価格でオンチップデバッガー付き、M0なら開発環境もメーカー製品も含めて無償らしい。もう何も要らない。

    日本語の書籍もWEBの詳しい解説ページもあり。

    Arduinoのシールドが載せられる。

    MBEDにも対応。

  • lumiheart さん こんばんは

     こんなにご丁寧に一杯書いていただいて、恐縮です。遅くなりすみません。

    昔 簡単なラジオキットを作った覚えがある程度で、回路図などは これから勉強です。電子工学 うー 難しい。  リンク先は難しいですけど、眺めるだけでも参考になります。

    みなさん すごいですねー。ルネサスで学習していきます。  誠にありがとうござました。 m(_ _)m

  • kijoさん fujitaさん @chobichanさん 今晩は

     ①、②も 私にはわからないことばかりですけど、勉強になります。 チップって数百円で買えるんだぁ。こんなことわかっただけでもうれしいです。

    あー アキバ族って みなさんのことなんですねぇ。 クク  私にははるか高いレベルのスゴイ人ばっかりです。

    私は某通販のロボットを組み立てるシリーズを買って、数カ月だけ付録を工作したんですが、後80巻近く開かずの本になってしまい、20万以上パーにしてしまいました。(;;)

    途中で購入を止めるって、今までがパーになってしまうと思うとなかなか出来なかったんです。後でやろうと思ってたけど、今じゃOSも古くなってるし、どこにしまったものかわかんなくなってしまったです。

    ここではちゃんと経済的に考えてやれそうで大変助かります。

    本当にありがとうございました。m(_ _)m

Reply Children
No Data