こんにちは。
現在、研修の一環として組み込みマイコンの勉強をしており、首題のマイコンが搭載されたキット
「[H8 Tiny Series BB64E Evaluation Board」に搭載の温度センサで温度を取得しようと考えております。
温度センサはIC2通信を私用し、開始/停止条件を発行するときにMOV命令を使うのですが
そのMOV命令がどうもおかしいようでコンパイル時に"SYNTAX ERROR IN SOURCE STATEMENT"エラーが発生します。ネットで情報を集めては実践しているのですがどうにもうまくいきません。
素人質問で申し訳ないのですが、どのようにコーディングすればよいのか教えてください。
宜しくお願いします。
仰ってる“MOV命令”がH8の命令なのかデバイスへのコマンドなのかあるいはCのソース上で書かれる関数か何かなのかわかりませんが、コンパイル時に文保違反のエラーが出ているのならそれを直すだけでは?
いもけんぴーさんがどのようなプログラムを書かれているかはわからないので具体的な回答は難しいでしょう。
北斗電子の製品紹介のページでは、付属CDの内容に「参考ソフト・デモソフト」とありますが、その中ではこの“MOV命令”は使用され、いもけんぴーさんの環境でコンパイルできることも確認できているのでしょうか? できているのであればそれに倣うだけと思いますが。
解決しました、ありがとうございました。