H8SX_1651 CPU ウォッチウィンドウで"Not availablenow."と表示されたり、ブレークポイント設定できない

お疲れ様です。

High-performnace Embbed Workshop バージョンVersion 4.09.01.007を使用していて、

今、デバッガに関するいくつ問題がありますが。

誰かおしえてくれませんか。

①コード追加して、ビルドできましたが、追加ところにブレークポイント設定できません。

②追加変数がウォッチウィンドウで"Not available now."と表示されてます。

==============

問題が解決しました。
コンパイラの最適化をチェックしたので、これを外チェックした後、デバッグできるようになりました。

Parents
  • こんにちは

    ②に関しては以下の様なFAQがあります。該当しないか確認してみて下さい。

    support.renesas.com/.../212111698

  • @SA ご返事ありがとうございます。

    デバッグ情報が設定の手順はあると思うけど、まだまだ見つからなかった

  • japan.renesasrulz.com/.../1726.aspx

    上記のThreadの話により

    ”rx62n_cqさん

    ゆきほといいます。

    ソース上のブレークポイント設定にはコンパイラと最適化リンカの両方にデバッグオプションを設定する必要があります。この設定でソースの行とメモリの番地との対応がとれ、シンボル情報でデバッグできるようになります。

    設定は、ビルド設定のコンパイラ、リンカタグの出力にあります。

    デフォルトのオプション設定はコンフィグレーションで異なっていて、debugではあり、releaseは無しです。なので、コンフィグレーション設定も確認ください。"

    という回答があるが、

    デバッグ情報設定がまだ分らなかった。

Reply
  • japan.renesasrulz.com/.../1726.aspx

    上記のThreadの話により

    ”rx62n_cqさん

    ゆきほといいます。

    ソース上のブレークポイント設定にはコンパイラと最適化リンカの両方にデバッグオプションを設定する必要があります。この設定でソースの行とメモリの番地との対応がとれ、シンボル情報でデバッグできるようになります。

    設定は、ビルド設定のコンパイラ、リンカタグの出力にあります。

    デフォルトのオプション設定はコンフィグレーションで異なっていて、debugではあり、releaseは無しです。なので、コンフィグレーション設定も確認ください。"

    という回答があるが、

    デバッグ情報設定がまだ分らなかった。

Children
No Data