HEWでH8/3694Nを選択してプロジェクトを作成しました。
RAM領域がデフォルトではH'FB80~となります。
これでは1Kbyteしか使えません。
そこでToolchainのリンカ設定でH'F780~と変更しました。
ハードマニュアルではRAMエリアとしてH'F780~となっていましたので
試してみました。
特に問題はないでしょうか。?
実装されているRAMの範囲で他のセクションとかぶってなければ問題ありません。
他のマイコンのもそうですが、新規プロジェクトで設定される、ROM、RAMアドレスのデフォルト値が最適ではないので、自分で変更する必要があります。
プロジェクト作成時に細かくCPUの種類設定するのに、何で最大要領使えるように設定してくれないのかな?
こんにちは
ルネサスさんのFAQに以下のものがあります。
support.renesas.com/.../217488618
ただし、以下の資料からE8a エミュレータを使う場合、 H’F780~H’FB7F は E8aエミュレータ用プログラムが使用すると記載があるので注意して下さい。
E8aエミュレータ ユーザーズマニュアル別冊 (H8/300H Tinyシリーズ 接続時の注意事項)
www.renesas.com/.../r20ut1965jj0200_h8_tiny.pdf
Page 18 (13) エミュレータ用プログラム占有領域
ご回答どうもありがとうございました。
マニュアルでは書いてありましたが、HEWでリンクセクションを変更するのが初めてでした。
Map上でも割り付けていました。